This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:TM4C1294NCPDT RMII 引脚

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1122063/tm4c1294ncpdt-tm4c1294ncpdt-rmii-pins

器件型号:TM4C1294NCPDT

数据表建议 TM4C1294处理器可以执行 RMII。

是这样吗?

如果是、每个 RMII 引脚的引脚编号是多少?

在数据表中搜索"TX_EN"或"RMII"找不到所需的信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW: 我是指与 RMII 相关的引脚、而不仅仅是一个示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     TM4C1294NCPDT 具有一个集成的片上 PHY。 它没有 MII/RMII 接口。 如果您正在寻找具有 MII/RMII 接口的 TM4C129、则需要使用 TM44C1292NCPDT TM4C129DCNPDT。