This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:在看门狗设置中找不到内核

Guru**** 2391295 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1121662/tm4c1290ncpdt-could-not-find-core-in-coresight-setup

器件型号:TM4C1290NCPDT
主题中讨论的其他器件:SEGGER

你(们)好

客户正在使用 TM4C1290、但发现某些芯片会出现闪存下载问题。

Keil 显示"在电芯观察设置中找不到内核"、IC 似乎已锁定。 它们替换为另一个芯片、运行良好。

您对解决此问题有什么见解吗? 或任何解锁方法? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="420898" URL"~μ C/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1121662/tm4c1290ncpdt-cot-fo-find-core-view-setup"]但他们发现某些芯片会出现闪存问题[引用/下载]。

    [引用 userid="420898" URL"~μ C/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1121662/tm4c1290ncpdt-co-fo-find-core-view-setup"]Keil 显示"无法在 coreic 设置中找到内核"、似乎已锁定。 它们替换为另一个芯片、运行良好。[/引述]

     有多少芯片有这种行为,有多少芯片还可以?  您能提供百分比吗?

     新设备上是否出现此问题? 或者闪存编程已经运行了几次、或者可能是几周/几个月、直到现在?

     -这些故障芯片是否可能是由于电路板上焊接不良而导致的。 更换新芯片后、可能是由于良好的焊接和更好的助焊剂清洁、因此它可以正常工作。  

     您能将坏芯片换回电路板吗?您能重复同样的故障吗? 请确保焊接良好。  

    [~ userid="420898" URL"支持/微控制器/基于 ARM 的微控制器组/基于 ARM 的微控制器/f/基于 ARM 的微控制器-forum/1121662/tm4c1290ncpdt-co-now-find-core-view-setup"]您是否有任何见解来解决此问题? 或任何解锁方法?

     -您使用什么调试探针?

     -如果您有 XDS100或 XDS200调试探针,则可以解锁器件。 请参阅本应用手册中的第5.3.2节。 https://www.ti.com/lit/pdf/spma075

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,查尔斯

    感谢您的回复! 在这种情况下使用 Jlink、您是否有解锁相关材料? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shafeng、

     我不熟悉 Jlink 和 Keil。 您需要联系 Keil 或 Segger 支持人员、以查看他们是否具有应用手册 https://www.ti.com/lit/pdf/spma075第5.3.2节中所述的类似 dbgjtag.exe 实用 程序、从而解锁器件。 如果您有 XDS100/XDS200调试探针、则可以尝试按照说明解锁器件。