This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCZAD:特定问题

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1120742/tm4c1294nczad-trouble-on-a-specific-s-n

器件型号:TM4C1294NCZAD

@Ralph Jacobi

在使用设备并造成其他损坏之前,请再次获得帮助以检查刚到达的设备的数据代码。。

 在 https://www.dropbox.com/s/6bc83kq9d1k64pd/TM4C%20bis.jpg?dl=0 中、您可以找到一个图像。

提前非常感谢您的帮助。

此致。

Antonio Origgi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     请将图片直接上传到 e2e 论坛。 您只需将图像拖动到编辑窗口即可。 TI 阻止我们访问外部共享站点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你查尔斯:你明白了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我将与您讨论 此 LTC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!   

     我们会检查生产数据,您提供的 LTC 是有效的 LTC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,查尔斯

    好的、非常感谢:我很高兴!!!