This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:离线工作站安装

Guru**** 2585825 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1119107/uniflash-offline-workstation-installation

器件型号:UNIFLASH

大家好、团队、

我的客户希望在离线工作站上安装 Uniflash。 他们 将安装文件直接下载到闪存驱动器、并尝试在离线 PC 上从闪存驱动器运行、并出现以下错误:

他们还尝试将安装文件复制到离线 PC 的硬盘驱动器、并从该硬盘驱动器运行、但收到相同的错误消息。

感谢你的帮助。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    看起来工作站上运行的任何安全软件都阻止了安装过程。 您是否可以让客户尝试暂时禁用任何防病毒软件或其他相关的安全软件、以查看其是否有用?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    我的客户无法禁用相关笔记本电脑的安全性。  他们确实尝试在没有安全保护的不同笔记本电脑上加载它,但它仍然没有完成,尽管这是另一个问题。

     Win7是否支持 Uniflash?  两台笔记本电脑都是 Win7。

    此致、
    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在使用哪个版本的 UniFlash?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    我的客户正在使用  Uniflash  7.2.0.3893

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="392209" URL"~μ C/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forume/1119107/uniflash-offline-workstation/4155070#4155070"]他们尝试将其加载到不同的笔记本电脑上,但没有安全性,而且仍然没有完整。[引用]

    这个问题是什么?

    [~ userid="392209" URL"μ C/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forume/1119107/uniflash-offline-workstation/4155070#4155070"] Win7是否支持 Uniflash?  两台笔记本电脑都是 Win7。

    是的、尽管支持中已弃用它、但它仍然存在。

    谢谢

    Ki