This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:PLL 跳周检测器

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1112355/tms570lc4357-pll-slip-detector

器件型号:TMS570LC4357

王工您好:μ A
    安全手册中,7.97 PLL 滑动检测器。
    在我们使用570过程中,是需要自己去触发PLL Slip并看ESM模块能否检测到此Slip,还是我们直接程序监控ESM模块是否存在PLL Slip错误?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 MingXi、

    您可以执行以下两项操作:

    PLL 跳周监控电路在运行时间内监控 PLLSLIP。 只要 PLL 跳周发生、GLBSTAT 寄存器和 ESM 中的标志就应该被置位。 如果 ROS 被置位、则会生成一个复位。

    2.您可以强制 PLL 跳周来检查是否生成了预期的错误(全局状态寄存器中的标志、以及 ESM 1.10和 ESM 1.42)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    王工:μ A

        在FMEDA计算中,针对PLL 滑动检测器,我们如果是想将这项设置为1。

        是因为570的ESM模块可以检测PLL 滑动 还是我们需要You 可以强制 PLL 滑动以检查是否产生预期误差 。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是为了测试 PLL 跳周检测逻辑。 您需要 强制 PLL 跳周以检查是否产生预期误差