This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1231C3PM:强制硬故障

Guru**** 2963490 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1231C3PM, MSP430FR6970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1119116/tm4c1231c3pm-forced-hard-fault

器件型号:TM4C1231C3PM
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6970

您好!

我将 tm4c1231c3pm MCU 用于我的项目、我的 PCB 设计用于驱动有刷直流电机、关闭电机、生成反电动势、因为反电动势我的 MCU 始终显示强制硬故障、同时调试它会转至故障 ISR。 我需要一个解决这个问题的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我想、当您的 MCU 与电机隔离时、您不会遇到任何问题(即硬故障)、对吧? 我认为您遇到的问题是板级问题、尽管我不知道到底是什么导致了这种问题。 我会建议您检查以下几个方面:

     -您能否确认 MCU 是否与电机断开、它是否会看到硬故障?

     -监控 MCU 的电源。 当您切断电机时、您是否看到任何电压超出稳压范围? 我想知道反电动势是否会导致 MCU 的功率下降。  

     -浏览此应用手册以了解硬故障的原因。 https://www.ti.com/lit/pdf/spma043。 请 返回迹线并找出 您的应用中导致硬故障的位置。 关闭电机时、它是否始终是同一个源?

     -您能在不同的电路板上重复同样的问题吗?

     -您能在 LaunchPad 上重复同样的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP430FR6970 MCU 不会发生此问题、升级时我使用 TM4C1231C3 MCU 进行了 PCB 升级、仅32位 MCU 发生了此问题、这对我来说是令人困惑的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有电源接地都是相同的、不是与电源隔离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     你没有回答我的任何问题。 如果不明确一点、我就没有任何建议。 我从您那里得到的唯一信息是反电动势导致器件发生硬故障。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我没有听到你的反馈。 我现在要关闭这个线程。 如果您有一些更新、只需写回此帖子、该主题将自动重新打开。