This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:请求对我的复位电路进行评论

Guru**** 2951460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1115298/tm4c123gh6pm-request-for-comment-on-my-reset-circuit

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件:TM4C123

您好!

下图显示了我的定制 TM4C123板的复位电路:

RST 进入 TM4C123、EXT_RST 只是外部引脚、以防我需要连接一个非板载复位开关。 我能不能对 R2 220欧姆电阻器的使用有一些意见?

我之所以要求评论、是因为、虽然这个电路可以正常工作、并且我的所有 tm4c123设计都有相同的复位电路、而我最近制作的电路板具有错误的复位操作。 基本上、按下 RESET 按钮后、 虽然 ext_reset 下降至0V、但 RST 引脚将保持在2.5V、从而导致电路不复位。

测量完所有组件后、确实正确安装 了、并且3V3和 RST 之间的电阻以及 RST 和 GND 之间的电阻确保了接地和3V3电源总线没有泄漏、我用新的 MCU 替换了 MCU、问题已解决。 原因可能是 MCU 出现故障? 可能我在第一个地方安装时煮的太热了? 可能会造成 ESD 损坏? (数据表指出 RST 线路受到某种滤波器的额外保护)、或者我的复位电路是否设计错误? 需要补充的另一点是、故障单元中 RST 和 GND 之间的电阻约为13K、而在 tm4c123 Launchpad 中测量的电阻大于100K。

此致、

CAN Altineller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否制作了任何原型? 您是否有机会测试此电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     我真的看不到您的电路有问题。 故障 MCU 是否运行了一段时间(例如、几天、几周或几个月)、或者一旦您将其安装到电路板上、时间为0?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    没有、MCU 不是在实际运行中、而是在我的工作台上进行测试、可能需要数周时间。 我最近注意到未重置问题。

    很久以前、我损坏了 tm4c123的休眠引脚、因此我怀疑它在本质上是类似的。

    此致、

    CAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles;

    tm4c123数据表中建议的复位电路如下:(图5.3、第216页)

    Rs 在该电路中的作用是什么。 这不会用作分压器并导致 RST 引脚高于0V 吗?

    似乎我犯了一个错误、将 Rs 放置在复位引脚与 C1和 RPU 的连接点之间。

    此致、

    CAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [~ userid="91011" url="μ C/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1115298/tm4c123gh6m- request-for-come-for-the-my-reset-circuit/4134179#4134179]Rs 在该电路中的作用是什么? 这不会用作分压器并导致 RST 引脚高于0V 吗?[/引述]

     我检查了多个 TM4C123/TM4C129 LaunchPad 和 VM 原理图、其中一些没有 Rs。 我想 Rs 是为了限制电流。 在 TM4C129的一个原理图上、我确实看到了根据数据表放置的 Rs。 由于 Rs 比 RPU 小得多、因此它仍应满足 RST 引脚的 VIL。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     我没有听到你的反馈。 我现在要关闭这个线程。  如果您有一些有关问题的更新、您可以回写此帖子、以便该主题将自动重新打开。