This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TMS570LS0714:引脚39用于 MibSPI1CS[3]和 N2HET1[21]。 TRM、数据表和 HALCOGen 不#39;t 为这两个引脚定义了 PINMUX。 如何将引脚39配置为 N2HET1[21]?

Guru**** 2813895 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1120886/faq-tms570ls0714-the-pin-39-is-used-for-mibspi1cs-3-and-n2het1-21-the-trm-datasheet-and-halcogen-don-t-have-pinmux-definition-for-those-two-pins-how-can-i-configure-pin-39-as-n2het1-21

器件型号:TMS570LS0714
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

TRM、数据表和 HALCOGen 没有这两个引脚的 PINMUX 定义。 如何将引脚39配置为 N2HET1[21]?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    N2HET1[21]和 MibSPI1_CS[3]的引脚多路复用器在数据表 TRM 和 HalCoGen 中缺失。 我很抱歉这个错误。  

    PIMMR9的位25用于 N2HET1[21]、而 PINMMR9的位24用于 MibSPI1_CS3

    以下是示例代码:

    kickerReg ->KICKER0 = 0x83E70B13U;

    kickerReg ->KICKER1 = 0x95A4F1E0U;

     

    PinMuxReg ->PINMMR9 &= 0x00FFFFFF;

    PinMuxReg ->PINMMR9 |= 0x02FFFFFF;//使用引脚39作为 N2HET[21]

    //pinMuxReg ->PINMMR9 |= 0x01FFFFFF;//使用引脚39作为 MibSPi1_CS3

     

    kickerReg ->KICKER0 = 0x000000000000U;

    kickerReg ->KICKER1 = 0x000000000000U;