This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:TMS570LS1227 ADC 自检

Guru**** 2379590 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS1227
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1118764/tms570ls1227-tms570ls1227-adc-self-test

器件型号:TMS570LS1227
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

我正在使用 TMS570ls1227微控制器、无法使用 HALCOGEN IDE 生成 ADC 自检代码。是否有任何 ADC 自检程序可用? 如有、请分享。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我不知道您是否有权访问我们的安全库  

    SAFETI_DIAG_LIB 驱动程序或库|德州仪器 TI.com

    如果您可以访问这些库、则可以下载它们并使用它们。 在这些库中、我们有一个用于测试 ADC 自检模式的演示、该演示出现在中

    "safety_library"文件夹->"sl_selfTest.c"文件->"sl_SelfTest_ADC"函数。

    --

    谢谢、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此主题可能也有帮助: e2e.ti.com/.../ccs-tms570ls1227-adc-channel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,jagadish gundavarapu

    我遇到了 sl_selftest.c 文件中使用的宏问题,它显示宏未定义。 请帮助我查找宏定义的文件。

    谢谢、

    Neha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neha、

    您可以共享构建日志吗?

    --

    谢谢、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,jagadish,

    是的、我已经编译了代码、它也成功编译了、但在问题部分中、它显示了在没有 SECTIONS 规范的情况下创建输出段".intvecs"、请帮助我解决该问题、因为代码将持续运行模式。  

    谢谢、

    Neha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neha、

    我想它只是警告而不是错误。
    您能否尝试对代码进行编程或调试、并查看是否正确执行代码?

    --

    谢谢、
    Jagadish。