This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] MCU-PLUS-SDK-AM243X:使用应用中的 SBL#39;s 存储器

Guru**** 2910060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1120388/faq-mcu-plus-sdk-am243x-use-sbl-s-memory-from-application

器件型号:MCU-PLUS-SDK-AM243X

执行 SBL 后、如何使用应用程序中的存储器、否则会浪费 SBL 的存储器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过将 SBL 存储器分配给未初始化的段(空载)段、您可以在主 R5的应用中使用它。

    执行该操作的步骤-

    1.在主 R5F 应用中定义 MSRAM_SBL 部分

    /* SBL used memory, use only for uninitalized sections */
    MSRAM_SBL : ORIGIN = 0x70000000 , LENGTH = 0x60000

    2. 将未初始化的/NoLoad 段(如.bss、.stack)分配给这个新创建的段  

    /* This is rest of uninitialized data. This can be placed in DDR if DDR is available and needed */
    GROUP {
    .bss: {} palign(8) /* This is where uninitialized globals go */
    RUN_START(__BSS_START)
    RUN_END(__BSS_END)
    .sysmem: {} palign(8) /* This is where the malloc heap goes */
    .stack: {} palign(8) /* This is where the main() stack goes */
    } > MSRAM_SBL

    3.从存储器映射文件中确认未初始化段的分配。 检查开头的 UNINITILIADED 段属性。  

    .bss       0    70000000    00001498     UNINITIALIZED
                      70000000    00001008     (.common:gHwiCtrl)
                      70001008    00000280     ti_drivers_config.o (.bss.gUartObjects)
                      70001288    00000120     libsysbm.a : trgmsg.c.obj (.bss:_CIOBUF_)
                      700013a8    000000a0     (.common:__TI_tmpnams)
                      70001448    00000038     (.common:gClockCtrl)
                      70001480    00000008     (.common:parmbuf)
                      70001488    00000004     nortos.am243x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : HwiP_armv7r_vim.obj (.bss.gdummy)
                      7000148c    00000004     libc.a : memory.c.obj (.bss.sys_free)
                      70001490    00000004     (.common:gUartHandle)
                      70001494    00000004     --HOLE--
    
    .sysmem    0    70001498    00008000     UNINITIALIZED
                      70001498    00000010     libc.a : memory.c.obj (.sysmem)
                      700014a8    00007ff0     --HOLE--
    
    .stack     0    70009498    00004000     UNINITIALIZED
                      70009498    00000004     nortos.am243x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : boot_armv7r_asm.obj (.stack)
                      7000949c    00003ffc     --HOLE--

     

    需要注意的一些要点:

    • 为主 R5上的 NoLoad 或未初始化段严格分配 SBL 存储器
      • 该存储器只能由运行引导加载程序/SBL 的主 R5使用。 如果内存分配给其他 R5内核、因为它们可以在 SBL 完全完成之前开始执行、它们可能会覆盖 SBL 的内容、从而导致引导失败

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    Prasad