This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:Conditoins、用于在 QSPI 引导时使用某些模式

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1120211/am2431-conditoins-for-using-some-modes-on-qspi-boot

器件型号:AM2431

您好!

我们收到了客户关于 QSPI Boot 的以下询问。 您能回答以下问题吗?

------------------------
TRM "4.4.1.3.1 QSPI 引导加载程序操作"包含有关 QSPI 支持的信息。
是否正确地假设除此处列出的条件外没有其他条件? (如果仅满足列出的条件、则我们可以假设此模式可用于我们采用的器件。)
仅限1S-1S-4S 模式(位宽=1或4、单数据速率)
发出的命令和地址分别为8位和24位。
-为 QSPI 发出的读取命令为0x6b、后跟地址零和8个虚拟周期。
-支持的工作频率为50 MHz。
------------------------

此致、
Hideaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki、您好!

    是的、在 QSPI 配置条件以及原理图/布局条件之上、应该适合使用 QSPI 引导模式。

    有关将 QSPI 连接到 AM243x 的信息、请参阅数据表。

    此外 、您还可以让 TI 专家查看客户原理图或参考 TI EVM 原理图。

    此致、

    Prasad