This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TMS570LC4357:为什么要将 Hercules 器件(TMS570LC43x、TMS570LSx、RM4x 和 RM57)上的 nTRST 信号拉低?

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1120409/faq-tms570lc4357-why-should-the-ntrst-signal-on-hercules-devices-tms570lc43x-tms570lsx-rm4x-and-rm57-be-pulled-low

器件型号:TMS570LC4357

Hercules 器件的 nTRST JTAG 信号是否应该在 PCB 板上被拉低?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    nTRST 为 JTAG“测试复位”。 它处于低电平有效状态。 nTRST 用于 JTAG 测试访问端口(TAP)的状态机的异步复位。 调试器通过推挽驱动器来驱动它。 它通过一个特定的 JTAG 序列将 TAP 复位。 目标器件要求 nTRST 首先在几个 TCK 周期内保持低电平、然后在 TCK 信号开始运行后升高、以便器件能够检测到 nTRST 上的上升沿。

    应在目标侧的 nTRST 上添加一个下拉电阻器。 它可确保在调试器未连接时片上调试逻辑处于非活动状态。

    从调试器的角度来看、nTRST 是可选的。