This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:volatile uint32_t acatilic esses?

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1120029/tm4c129encpdt-are-volatile-uint32_t-acesses-atomic

器件型号:TM4C129ENCPDT

我正在使用供应商提供的 DHCP 库在 W5500芯片上实现 DHCP、但我担心该库可能会被错误地同步。 该库使用易失性计数器来检测超时、并假设有两个线程:一个线程重置计数器并检查计数器是否已过期、另一个线程使其递增。 声明如下:


volatile uint32_t dhcp_tick_1s      = 0;                 // unit 1 second

这里是正在使用的计数器:

/* Reset the DHCP timeout count and retry count. */
void reset_DHCP_timeout(void)
{
	dhcp_tick_1s = 0;
	dhcp_tick_next = DHCP_WAIT_TIME;
	dhcp_retry_count = 0;
}

void DHCP_time_handler(void)
{
	dhcp_tick_1s++;
}
在我看来 、这个代码只在 DHCP_TICK_1s acesses 为原子时有效、但是我找不到任何文档。 实际上 、ARM 优化 C/C++编译器 v18.1.0.LTS 用户指南 意味着相反的:
•不支持原子操作(在 C++11标准中引入)
•不支持原子体和存储器模型的数据依赖项排序(在 C++11标准中引入)
那么 、上面的代码是否正常? 如果没有、如何实现具有原子增量和复位的共享32位计数器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     如您所读、编译器不支持原子操作。dhcp_tick_1s++将成为一个读取-修改-写入操作、其中处理器 必须 从存储器中读取变量(因为变量是易失性的)。 读取后、处理器需要在其中添加一个、然后写回存储器。 读取-修改-写入可以在中间中断。 您需要实现信标等某种类型的同步、使其成为原子。 您还可以尝试禁用中断、以便在 您处于 RESET_DHCP_TIMEOUT 的中间时不调用 DHCP_TIME_handler。