请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 您好!
我的客户对以下 TRM 描述有疑问。
SPNU563A 第6.5.x 节。 
我知道这意味着小于 VCLK3 6个周期的输入脉冲被滤除。
假设输入脉冲长于 VCLK3 6个周期:
当信号从"低电平"更改为"高电平"时、"高电平"信号在双同步后6个周期发送到 eCAP 模块。
当信号从"高电平"更改为"低电平"时、"低电平"信号在双同步后6个周期发送到 eCAP 模块。
对吧?
谢谢、此致、
田志郎一郎