This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:ECAP 模块输入滤波

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1119000/tms570lc4357-ecap-module-input-filtering

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我的客户对以下 TRM 描述有疑问。
SPNU563A 第6.5.x 节。


我知道这意味着小于 VCLK3 6个周期的输入脉冲被滤除。

假设输入脉冲长于 VCLK3 6个周期:
当信号从"低电平"更改为"高电平"时、"高电平"信号在双同步后6个周期发送到 eCAP 模块。
当信号从"高电平"更改为"低电平"时、"低电平"信号在双同步后6个周期发送到 eCAP 模块。
对吧?

谢谢、此致、
田志郎一郎


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koichiro、

    滤  波器的实现方式是、任何短于6个 VCLK3 (+ 2个 VCLK3)周期的状态转换都不会被视为有效转换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    感谢您的快速回复。

    [引用 userid="45190" URL"~μ C/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1119000/tms570lc4357-ecap-module-input-filtering/4149009#4149009"]实施滤波器时、 任何状态转换 都不会短于 VCLK3+周期(引用 VCLK3+)。]

    高于意味着 eCAP 模块在8 VCLK3周期内实际可以看到任何超过6 VCLK3 (+2 VCLK3)周期的状态转换、这实际上是在外部信号上实际状态变化之后的8个 VCLK3周期内。 对吧?

    谢谢、此致、
    田志郎一郎  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果脉冲宽度< 8VCLK3、ECAP 模块将看不到该脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ、

    我知道这个。
    我想了解脉冲长于8VCLK3的情况

    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、  在连接到 eCAP 之前、输入信号通过一个6 VCLK3周期计数器进行滤波。