This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:使用 SPPLEDEMO 发送数据时出现问题

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1118787/tm4c129xnczad-problem-in-sending-data-using-sppledemo

器件型号:TM4C129XNCZAD

您好!

我在项目中使用 SPPLEDEMO、我从数据发送端发送了大约10字节的数据包、我可以在串行终端中看到数据。 我想将此数据传输到作为自定义设备的客户端。 在我的代码中、我已经从这个代码中执行了 SPPLEDEMO、我也使用了 SPPDEMO 配置文件以及部分函数。 我的怀疑是、如果我在 SPPLEDEMO 中使用 SPPDEMO (并非仅部分器件)、则表示它将正常工作。 任何人都请帮我解决这个问题。 我正在等待您的快速响应。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jansi、

    我看到您已经在这里发布了一篇有关相关问题的文章。 此问题是否属于同一问题? 如果是、让我们在另一个线程上进行调试。 如果这是一个单独的问题、请详细说明您的问题。 要在 Bluetopia 中使用 SPP 在两个器件之间发送数据、必须首先注册 SPP。 请参阅 CC256x 演示用户指南

    最棒的
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob 感谢您的回复。

    否。 这只是单独的线程、我的问题是、如果我在项目中使用 SPPLEDEMO。 如果我在 SPPLEDEMO 中使用 SPPDEMO、它将正常工作或不工作。 您能告诉我如何注册 SPP 吗? 我需要在服务器和客户端这两个设备之间发送一些数据。 从服务器数据正在传输、但在客户端、它未接收到属于我一方的问题的数据。请帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不明白为什么要在 SPPLEDemo 中使用 SPPDemo。 为什么不自行使用 SPPDemo? 您可以将这两个代码组合在一起、但这会涉及更改大量代码以避免命名冲突。

    最棒的
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是雅各,我只是问,是否可以使用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理论上是可行 的、但我不推荐它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,Jacob。 感谢你的答复。