This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:为 AM243x QSPI 引导选择合适 QSPI 闪存器件的指南

Guru**** 2769145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1105845/am2431-guide-to-choosing-the-right-qspi-flash-part-for-am243x-qspi-boot

器件型号:AM2431

您好!

 

我们通过引用"3.1.1.7"找到了以下主题“TDM4VM:为选择正确的 OSPI 闪存部件而指南”。 适用于 AM64X 的处理器 SDK Linux 中的 OSPI/QSPI。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/946418/faq-tda4vm-is-there-a-guide-to-choosing-the-right-ospi-flash-parts-that-are-supported-on-jacinto-7

AM243x QSPI 引导的 QSPI 闪存部件如何? 上述指南是否也适用于 QSPI 闪存?

我的客户正在考虑使用 MT25QL128ABA1ESE-0SIT (Micron)。 AM243x 是否支持此部件?

 

此致、

Hideaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki、您好!

    是的、您提到的 E2E 主题也适用于 AM243x 案例。 从 OSPI 驱动器(AM243x 具有 OSPI IP、该 IP 还支持 QSPI 协议)的角度来看、 这是一个很好的用于选择闪存部件的参考。 但是、SDK 中的闪存驱动程序可能不支持定制的开箱即用闪存。 将来可能会有改进、但到目前为止、有一个开发人员指南、允许客户为其外部闪存编写闪存驱动程序。 您可以点击此处-> https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM243X/08_02_00_31/exports/docs/api_guide_am243x/CUSTOM_FLASH_SUPPORT_GUIDE.html 进行查看

    从上面提到的特定闪存的数据表中、我认为他们应该能够在对闪存驱动器进行极少修改的情况下、在 AM243x 的 MCU+SDK 上运行、这可以通过遵循上述指南来完成。

    此致、
    Anand Mahadevan SS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki、您好!

    是否有任何更新? 它现在已经开放了一段时间。

    此致、
    Anand M