This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263:TMDSCNCD263不能#39;当将5V 3A (USB C 型)电源连接到连接器 J12时、t 加电

Guru**** 666710 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD263, TMDSHSECDOCK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1118437/tmdscncd263-tmdscncd263-doesn-t-powers-on-while-connecting-5v-3a-usb-c-type-power-to-connector-j12

器件型号:TMDSCNCD263
主题中讨论的其他器件: TMDSHSECDOCK

切斯特、您好!

我使用的是5V 3A USB C 型电源、令人惊讶的是、当我将电源连接到集线站时、它工作正常、这得出电源正常。但当我将 USB 电源连接到 TMDSCNCD263  TMDSCNCD263 控制卡上的 USB-C 型连接器(J12)时、 控制卡的电源。

此致

Bikash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 如果您从笔记本电脑/PC 的 USB 端口供电、TMDSCNCD263是否会加电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bikash、

    确保将 USB-C 连接器一直推入 J12。 我已经看到、有时、如果你不够推动、它只会进入一半。

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试从笔记本电脑以及独立的5V 3A 电源适配器提供 USB C 电源、如果我连接到扩展坞(REV F)的 USB C 端口、该适配器就可以工作、但直接连接到控制卡时、它不会加电。

    我在连接时尝试将 USB C 类型推入更多位置、似乎它进入了它可以进入的空间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bikash、

    只需检查一下、您能否确认电源是否标记为支持 USB PD (电力输送)?  如果您不确定、能否发布指向您所使用的确切电源的链接?

    此外、您能否告诉我们、在连接电源时、哪些 LED 亮起(如果有)?

    谢谢、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请按照 Mike 先生的建议进行操作。 如果可能、还要检查您的电源是否实际提供了5V、3A 输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike、Zain:

    我使用以下电源 RS PRO 插件交流/直流适配器5.1V 直流输出、3A 输出| RS 组件(rs-online.com)

    此外、我还可以看到、当我通过集线站的 J17进行连接时、同一电源工作正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bikash、

    我在该电源上看不到任何可以确认它支持 USB 电力输送的东西。  我无法与其他团队拥有的坞站通信(尽管您提供了与所使用的坞站完全相关的链接、但我可以尝试查看)、但 TMDSCNCD263需要 USB PD 协商才能成功为电路板供电。   我建议尝试使用已知可支持 USB PD 的电源。

    谢谢、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike、感谢您提供相关信息。


    您能否帮助提供支持 USB PD 协商的已知部件的链接?

    BTW 我使用的坞站是 TMDSHSECDOCK[rev F]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bikash、

    我们使用了两个电源、可以确认它们是否正常工作:

     https://www.belkin.com/us/chargers/wall/boost-charge-usb-c-pd-3-0-pps-wall-charger-25w/p/p-wca004/

    .https://www.raspberrypi.com/products/type-c-power-supply/

    除了查看电源外、您能否告诉我、当您尝试直接使用您的电源为控制卡供电时、哪些 LED (如果有)亮起?  这很有用、因为有不同的 LED 指示灯指示电源是否正常、并且可以确认电源不符合控制卡的要求。

    关于 TMDSHSECDOCK、我不是板载专家、但我的理解是、它确实会执行 USB 电力输送协商、并且假设电源可以提供它所需的任何电力。  由于从 TMDSHSECDOCK 到控制卡的连接直接连接了电源轨、因此它绕过了控制卡上处理 USB PD 协商的电源电路部分。  这可能是您可以使用非 PD 电源通过坞站为电路板供电、但无法直接为控制卡供电的原因。

    谢谢、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的解释。 我 将尝试 获取支持 USB PD 协商的电源。

    通过集线站加电时、我可以看到 LD1、LD14、LD15正在打开、而当直接连接到 TMDSCNCD263时、没有 任何 LED 亮起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您确认 LED。  请尝试使用 USB PD 电源、并告知我们这是否能解决您的问题。

    谢谢、
    Mike