主题中讨论的其他器件: TMDSHSECDOCK
切斯特、您好!
我使用的是5V 3A USB C 型电源、令人惊讶的是、当我将电源连接到集线站时、它工作正常、这得出电源正常。但当我将 USB 电源连接到 TMDSCNCD263 TMDSCNCD263 控制卡上的 USB-C 型连接器(J12)时、 控制卡的电源。
此致
Bikash
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
切斯特、您好!
我使用的是5V 3A USB C 型电源、令人惊讶的是、当我将电源连接到集线站时、它工作正常、这得出电源正常。但当我将 USB 电源连接到 TMDSCNCD263 TMDSCNCD263 控制卡上的 USB-C 型连接器(J12)时、 控制卡的电源。
此致
Bikash
尊敬的 Mike、Zain:
我使用以下电源 RS PRO 插件交流/直流适配器5.1V 直流输出、3A 输出| RS 组件(rs-online.com)。
此外、我还可以看到、当我通过集线站的 J17进行连接时、同一电源工作正常
您好、Bikash、
我们使用了两个电源、可以确认它们是否正常工作:
https://www.belkin.com/us/chargers/wall/boost-charge-usb-c-pd-3-0-pps-wall-charger-25w/p/p-wca004/
2 .https://www.raspberrypi.com/products/type-c-power-supply/
除了查看电源外、您能否告诉我、当您尝试直接使用您的电源为控制卡供电时、哪些 LED (如果有)亮起? 这很有用、因为有不同的 LED 指示灯指示电源是否正常、并且可以确认电源不符合控制卡的要求。
关于 TMDSHSECDOCK、我不是板载专家、但我的理解是、它确实会执行 USB 电力输送协商、并且假设电源可以提供它所需的任何电力。 由于从 TMDSHSECDOCK 到控制卡的连接直接连接了电源轨、因此它绕过了控制卡上处理 USB PD 协商的电源电路部分。 这可能是您可以使用非 PD 电源通过坞站为电路板供电、但无法直接为控制卡供电的原因。
谢谢、
Mike