This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:CPSW 和 PRU-ICSSG Enet 是否可以一起使用?

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1108529/am2434-can-cpsw-and-pru-icssg-enet-be-used-together

器件型号:AM2434

尊敬的香榭丽舍

是否可以同时使用 Enet (CPSW)和 Enet (ICSS)?

当我的客户尝试在  syscfg 中同时使 Enet (CPSW)和 Enet (ICSS)处于活动状态时、他们会发现'tidrivers_config.c'的某些变量和函数中的相同名称冲突导致的错误。

它们如下所示共同启用了 Enet (CPSW)和 Enet (ICSS)。

CCS 中出现错误、如下所示。

生成的 ti_drivers_config.c 文件和 syscfg 文件如下所示。

e2e.ti.com/.../ti_5F00_drivers_5F00_config.c

e2e.ti.com/.../5633.example.syscfg

谢谢、此致、

SI