This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:使用 SBL_QSPI 程序进行 XDS110调试

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1115096/am2634-xds110-debug-with-sbl_qspi-program

器件型号:AM2634
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

你(们)好

我们将 XDS110调试与 AM263x-CC EVM 中的 SBL_QSPI_am263x-cc_r5fs0-0_nortos_ti-arm-clang 配合使用

(1)我们加载  SBL_QSPI_am263x-cc_r5fs0-0_nortos_ti-arm-clang.out

(2)程序自动运行

(3)我们停止程序、停止 Bootloader_socSec切 换函数

如果我们将 XDS110调试与 SBL_JTAG_uniflash 一起使用,我们将运行该程序,它将在 main()上停止。

请指导我们如何在 调试 SBL_QSPI 时将程序设置为运行 main()  

BR

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    对于具有 SBL_ospi 的 AM243x,我们有类似的查询答案 此处: Endlos 循环调试 SDK MCU_PLUS_SDK_am243x_08_03_00_05的 SBL_OSPI_AM243X -基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    对于 AM263x、该器件具有一个 SBL_QSPI 示例。 希望这对您有所帮助?

    让我们知道这是否可以?

    此致
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,akash

    感谢您的反馈。

    我们按照以下步骤调试 SBL_QSPI:

    1. 我们使用引导模式将器件上的 SBL_QSPI 编程为 QSPI 引导模式。
    2. 在不使用 GEL 脚本的情况下加载调试器。
    3. 加载已刷写的 SBL_QSPI 符号。
    4. 启用复位时停止。
    5. 发出系统重置。

    我们可以在 运行程序之前设置断点一次、

    运行程序后 、我们再也无法设置和 停止断点。

    BR

    Jay   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否尝试使用 loop_forever ()然后加载符号。 您也可以对电路板进行硬复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Askash

    在使用 loop_forever ()  然后加载符号之后,我们可以使用 SBL_QSPI 程序进行调试

    感谢您的支持!

    BR

    Jay