This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHSECDOCK:连接错误

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHSECDOCK, TMDSCNCDH52C1, C2000WARE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1117016/tmdshsecdock-connection-error

器件型号:TMDSHSECDOCK
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCDH52C1C2000WAREcontrolSUITE

大家好、

我们的客户正在尝试 使用 TMDSHSECDOCK  扩展坞上的 J2 14引脚 JTAG 连接器 来访问 TMDSCNCDH52C1 controlCARD。 但是、J2连接器无法正常工作。 他已经安装 了 R40-R46电阻器。 C2000Ware  和 Resource Explorer 页面中 TMDSHSECDOCK 的原理图似乎未更新。 他是否需要在扩展坞上进行配置才能使其正常工作?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    由于客户在外部使用 JTAG、RST_IN 引脚应被拉低(连接 J8跳线)。 这将禁用  调试器 FT2232D 中的 JTAG 信号。

    这应该可以解决问题。

    此致、
    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uttam、

    我们的客户尝试了您建议的解决方案、但是出现了此错误。

    [开始:德州仪器 XDS100v2 USB Debug Probe_0]

    执行以下命令:

    %CCS_base/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -F inform、logfile=yes -S pathlength -S integrity

    [结果]


    ---- [打印电路板配置路径名]---------------

    C:\Users\rmml\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
    ccs1120\0\BrdDal\testBoard.dat

    ---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

    此实用程序已选择100/110/510类产品。
    此实用程序将加载适配器'jioserdesusb.dll'。
    库构建日期为'17 2022'。
    库构建时间为'15:43:48'。
    库软件包版本为'9.7.0.00213'。
    库组件版本为'35.0.0'。
    控制器不使用可编程 FPGA。
    控制器的版本号为'4'(0x00000004)。
    控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
    此实用程序将尝试重置控制器。
    此实用程序已成功重置控制器。

    ---- [打印 t

    这是我使用测试连接时的结果

    连接到目标时出错:
    (错误-2131 @ 0x0)
    无法访问设备寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
    (仿真包9.7.0.00213)

    我认为我的问题被误解了、我尝试使用集线站上的14引脚 JTAG、在 E2E 论坛上做了一些研究后、我认为必须连接 R40-R46。 然后、我可以使用集线站上的 JTAG。
    现在我的主要问题是如何将集线站上的14引脚 JTAG 连接到 PC。

    是否可以使用 USB 电缆(其中有4根电缆)连接集线站上的 JTAG、

    感谢您的帮助、我期待您的解决方案!!!

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    TMDSCNCDH52C1使用 DIMM100集线站、而不是 TMDSHSECDOCK。 您是否尝试使用 DIMM100底座上的外部调试探针和 J2连接器(下方)连接到电路板?

    请参阅此处的文件:C:\ti\c2000\C2000Ware_4_01_00_00\boards\ExperimentterKits\DockingState_DIM_100pin\R3

    TMDSCNCDH52C1具有隔离式 USB JTAG 接口(XDS100v2)。 为什么不使用它呢?

    [引用 userid="432284" URL"~μ C/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1117016/tmdshsecdockdock-connection-error/4143033#4143033"]我认为我的问题被误解了、我在 R40上的一些引脚 R46论坛上尝试使用14引脚连接 JTAG。 然后、我可以在集线站上使用 JTAG。[/quot]

    如果尝试连接到 DIMM100底座上的 J2连接器、则说明正确。

    [引用 userid="432284" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forume/1117016/tmdshsecdockdock-connection-error/4143033#4143033"]我现在的主要问题是如何将14引脚 JTAG 连接到 PC 上的插接站。]

    您需要一个外部调试探针。 有关选项、请参阅 www.ti.com/.../spracf0。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    这是我们客户的回应。

    TMDSCNCDH52C1具有隔离式 USB JTAG 接口(XDS100v2)。 为什么不使用它呢?

    答:我认为 J2因其他同事的不良运作而损坏。
    因为当我尝试启动一个文件时、它一直显示错误代码(错误-2131 @ 0x0)(下面是完整版本)、所以我最初认为代码可能有问题、所以我尝试启动 f28m35h52c1.ccxml、并且一直显示相同的错误。 然后我尝试启动测试连接、结果如下所示。

    或者是否有其他解决方案可以解决此问题、以便我不必在集线站上使用 JTAG。

    此外还介绍了该产品和 F2838x、因为我将向实验室的新手介绍这些内容、以便他们能够更深入地了解该电路板。 非常感谢!!!!

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    [引用 userid="432284" URL"~μ C/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forume/1117016/tmdshsecdockdock-connection-error/4147099#4147099"]或者是否有其他解决方案可以解决此问题、因此我不必使用 JTAG/docking 站点。]

    使用 DIMM100上的 J2的板载 JTAG 仿真器或外部 JTAG 仿真器有两种方法。 他们应根据硬件仔细检查其.ccxml 文件、以确保其正确。

    [引用 userid="432284" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forume/1117016/tmdshsecdockdock-connection-error/4147099#4147099"]也有对该产品和 F2838x 的介绍、因为我知道这些新实验板的更多内容。 非常感谢!!!![/引述]

    除了网络和 C2000WARE/controlSUITE 中的材料外、TMDSCNCDH52C1 controlCARD 没有太多材料。 F2838x controlCARD 可通过以下链接找到。

    https://www.ti.com/tool/TMDSCNCD28388D

    您可能需要查看更新的 C2000 Academy: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AOpze8ebskysmgASY3VKSA__jEBbtmC__LATEST

    最棒的

    Kevin