我们请求将 MQTT 添加到我们基于 TM4C1294NCPDT/lwIP 的现有产品中。 TM4C1294NCPDT/lwIP 是否有任何 MQTT 支持? 如果没有、是否有任何支持 MQTT 的 TI 微处理器允许我重复使用我在 TM4C1294上开发的大多数代码?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们请求将 MQTT 添加到我们基于 TM4C1294NCPDT/lwIP 的现有产品中。 TM4C1294NCPDT/lwIP 是否有任何 MQTT 支持? 如果没有、是否有任何支持 MQTT 的 TI 微处理器允许我重复使用我在 TM4C1294上开发的大多数代码?
尊敬的 David:
不、我们没有任何 MQTT 示例和 TM4C 支持。 但是、MSP432E 是另一款与 TM4C 相似的 TI 器件、其 SimpleLink SDK 中包含 MQTT 示例。 您可能需要查看基于 TI-RTOS 网络堆栈的适用于 MQTT 的 SimpleLink SDK for MSP432E。 尽管如此、我们无法在 TM4C 上支持它。
尊敬的 David:
我不会将 MSP432E 称为推荐的升级路径、但 SimpleLink SDK 确实提供了比 TivaWare 更多的铃声和口哨。 由于我们不支持 TM4C 上的 SimpleLink SDK、因此如果应用需要 MQTT 等功能、则可以选择使用 MSP432E 按原样使用 SimpleLink、 或者执行将其移植到 TM4C129x 的任务、但有一项了解、即由于 TM4C 器件和 SimpleLink SDK 之间的专业知识没有重叠、TI 不会为任何技术难题提供支持。
如果您的 TM4C 拥有丰富的经验和投资、则后者可能是您的更好选择。
此致、
Ralph Jacobi
尊敬的 David:
[引用 userid="60659" URL"~μ C/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1115690/tm4c1294ncpdt-mQTT-and-tivA/4134755#4134755]MSP432E 是否使用 lw2或更高版本的 IP? (TM4C 使用1.4、我怀疑 TI 将对其进行升级)我相信他们的身份 是 lwip 2.0.2,但我不是专家。
[引用 userid="60659" URL"~μ C/support/microcontrollers/arm-based microcontrollers-group/arm-based microcontrollers/f/arm-based microcontrollers-forum/111560/tm4c1294ncpdt-mQTT-and-tivA/4134755#4134755]TM4C 是否仍然适合新产品设计? (我还有其他仍可使用的新项目)[/QUERT]当然可以。 我们刚刚发布了首份 FreeRTOS 应用报告、作为我们持续努力将 TM4C 提升为 MCU 设计的一个强大选择的一部分: https://www.ti.com/lit/pdf/spma085
此致、
Ralph Jacobi