This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:器件可以实现的最大计数频率是多少?

Guru**** 2535250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1118560/tm4c123gh6pm-what-is-the-maximum-counting-frequency-the-device-can-achieve

器件型号:TM4C123GH6PM

通过将计时器输入配置到 GPIO 引脚(PD6)、我一直使用宽计时器作为计数器。 通过测试、我们实现了40MHz 的最大计数。 我们假设这是由于系统时钟运行频率为80MHz、高于此频率的输入频率将产生混叠。 实际上、对于40MHz < f < 80MHz 的情况、计数值读数为80MHz - f、如果计时器在每个时钟周期通过检查 GPIO 引脚的值来工作、则可以解释这一点。

我想知道是否有办法将其配置为在40甚至80 MHz 以上计数、例如、不像实际计数器那样在每个周期检查值、而是像在上升沿添加计数。