This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129EKCPDT:CAN1引脚

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1118469/tm4c129ekcpdt-can1-pins

器件型号:TM4C129EKCPDT

您好!

根据勘误表、PB0和 PB1有以下问题:

Tiva C 系列 TM4C129x 微控制器器件修订版本1、2和3
GPIO#09在某些情况下、注入 GPIO 引脚 PB0和 PB1的噪声会导致高电平
电流消耗
受影响的版本:1、2和3。
说明:PB0或 PB1上的快速转换可以在两者之间打开一条低电阻路径
或引脚和接地都可能导致高电流消耗。
当器件引脚上的信号具有上升时间或时、便会观察到这种情况
下降时间(从 VDD 的10%到90%测量)快于2ns。 条件是
更有可能发生在高温或嘈杂环境中。 它可能会在发生时发生
引脚处于输入或输出模式或具有任何引脚多路复用选项。
如果在引脚配置为输出 GPIO 时引发条件、则会发生变化
引脚状态变为低电平、然后在较低温度下将其恢复为高电平状态
解决此问题。
权变措施:
1.不要使用 PB0和 PB1。 kΩ 一个1k Ω 电阻器将二者连接至 GND、然后连接
将其配置为 GPIO 输入。
2.如果 PB0和 PB1用作 USB0ID 和 USB0VBUS、请参考的 USB 部分
SPMA056、《Tiva C 系列 TM4C129x 系列的系统设计指南》
微控制器、并确认遵循了文档中包含的所有指南。

我们计划将这两个引脚用于 CAN1信号。 我们是否应该考虑到任何问题?

谢谢

天列

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tianlei、

    在正常条件下运行时、CAN 总线信号不会达到该勘误表起作用的范围。

    为了防止噪声或其他可能的信号出现任何问题、使用 RC 滤波器将压摆率保持在2ns 以上将是一个安全的设计选择。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ralph!