This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0332:复位后和下的内置 PU 和 PD 电阻器

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1118321/tms570ls0332-build-in-pu-and-pd-resistors-under-and-after-reset

器件型号:TMS570LS0332

数据表写入...

"在下面的引脚功能表中、"复位拉电流状态"是在 nPORRST 为低电平时以及 nPORRST 变为高电平后立即施加到引脚的拉电流状态。 当软件为一个替代功能配置引脚时、缺省拉动方向也许会改变。 "拉动类型"是指通过 IOMM 控制寄存器为给定端子启用粗体信号名称时生效的拉动类型。"

在"紧接着 nPORRST 之后"和软件配置端口时、PU/PD 会发生什么情况?

我想确保 PU/PW 一直处于激活状态、直到软件进行配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在"紧接着 nPORRST 之后"和软件配置端口时、PU/PD 会发生什么情况?
    nPORRST 有效时的任何拉偏置都是使用 I/O 单元本身内的"特殊结构"实现的。 一旦 nPORRST 被释放(变为高电平)、拉偏置由"拥有"一个给定端子的缺省功能的模块控制。

    例如、如果您看到下表  

    上述引脚的复位拉状态为下拉、 因此、下拉电阻将在内部启用、直到 RESET 引脚变为高电平、一旦控制器的 RESET 引脚变为高电平、寄存器的默认功能将被激活、即 N2HET、而下拉类型现在取决于 N2HET 模块。 如果您在 TRM 手册中验证 N2HET 的 HETPSL (N2HET 拉取选择寄存器)  

    您可以看到、引脚的默认状态为0、这意味着将为引脚启用下拉状态、此下拉状态将处于启用状态、直到我们更改此寄存器中的值或相应引脚的引脚功能。

    如果您注意到某些引脚的拉动类型是固定的、而不是可编程的、

    在这种情况下、将继续应用复位拉电阻状态、直到引脚功能发生变化。

    --

    谢谢、
    Jagadish。