This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:连接到 MQTT 代理时 TLS 握手失败

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1118529/msp432e401y-tls-handshake-failure-while-connecting-to-mqtt-broker

器件型号:MSP432E401Y

大家好、
我正在开发 TI 基于 EFM32E401Y 系列微控制器的物联网设备。 此器件将连接到 MQTT 代理并发布/订阅数据。

在我的应用中、我尝试通过 lwIP 使用 mbedtls 库连接到 AWS (无 RTOS 模式)。 当我的器件处于调试模式时(即 JTAG 编程器已连接)、则已成功连接至 AWS。 但是、当我移除 JTAG 编程器并在正常运行模式下运行器件时、它无法连接到代理(即 AWS)。

我在执行 TLS 握手阶段时观察到以下错误:

SSL -连接指示 EOF
X509 -证书验证失败,例如 CRL、CA 或签名
SSL -处理 ServerHello 握手消息失败

感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 URVI Shah

    我认为 mbed TLS 是 ARM Ltd.的 SSL 库许可方。下面是他们支持网站的链接。 他们的专家将能够比我们更好地为您提供帮助、因为我们对他们的软件库和实施没有太多的了解。

    https://tls.mbed.org/support

    谢谢!