This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1114:有关闪存寄存器操作说明的问题

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1118222/tms570ls1114-questions-about-flash-register-operation-instructions

器件型号:TMS570LS1114

HI,闪存错误检测和校正寄存器 FEDACSTATUS、如下图所示、写入1以清除零的所有位的说明不会影响、 但下表是 RCP (特权读取和清除),、因为写入1以清除的其他寄存器将在表中标记 W1CP,我想问我们是否应该执行以下操作来清除该寄存器的标志位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaohong、

    在特权模式(非用户模式)下、可以通过向相应的位写1来清除16/17/18位。 关于第19位、我将仔细检查并稍后返回给您