主题中讨论的其他器件:TM4C1294NCPDT
您好!
我正在使用25MHz 晶体并尝试使用以下 API 配置微控制器。
output_clock_rate = map_SysCtlClockFreqSet (
(SYSCTL_XTAL_25MHz | SYSCTL_OSC_MAIN |
SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_CFG_VCO_240)、
System_clock);
但该函数在2320行崩溃(TivaWare_C_Series-2.2.0.295)
//
//设置振荡器源。
//
HWREG (SYSCTL_RSCLKCFG)|= ui32振荡器选择;
ui32OscSelect 中的值为0x03300000。 我对 tm4c1294ncppdt 使用相同的函数、它可以正常工作。 硬件时钟部分具有适用于 tm4c1292和 tm4c1294的相同设计。
这是已知问题还是我缺少什么? 我正在使用 TIvAware (TivaWare_C_Series-2.2.0.295)。 解决方案或建议是什么
此致、
Parvez Akhtar