This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:EK-TM4C1294XL 的便携式电源

Guru**** 1457880 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL, TPS63001, TPS63002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1116394/ek-tm4c1294xl-portable-power-supply-for-ek-tm4c1294xl

器件型号:EK-TM4C1294XL
主题中讨论的其他器件: TPS63001TPS63002

您好!  

我有疑问。 我计划在    项目中使用 EK-TM4C1294XL 板 www.ti.com/.../EK-TM4C1294XL。 我想知道如何使项目可移植。 为此、我 无法通过 USB 为电路板加电。 我需要 电源。 我在搜索、找到了该电源设计 https://www.pcbway.com/blog/technology/220Vac_to_5Vdc_Transformerless_Power_Supply_Using_LNK304_5b2e2d7d.html

此设计专为 Arduino 而设计。 我的问题是、如果我将其用于   TM4C1294 Connected LaunchPad 评估套件、是否存在任何问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      TM4C1294 LaunchPad 可从外部接受5V 电源。 您将需要移动 JP1来选择升压器作为电源输入。 至于您提到的5V 电源、您需要自行决定。 它应该适用于 LaunchPad、但它表明您会自行承担使用风险。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的查尔斯 ·蔡。如果 Texus 仪器也为其电路板供电、这将非常有用。 它将帮助像我们这样的数百万人。 官方便携式电源 将轻松赢得我们的信任。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="519419" url="~/support/microcontrollers/arm-based microcontrollers-group/arm-based microcontrollers/f/arm-based microcontrollers-forume/1116394/ek-tm4c1294xl-portable-power-supply-for-ek-tm4c1294xl"]我想知道如何制作可移植的项目[引用/引用]。

    Fuel Tank MKII 电池 BoosterPack 插件模块 是否有帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      Fuel Tank MKII 电池 BoosterPack 插件的输出电压是多少 ? 是5V 直流电吗? 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [~ userid="519419" url="支持/微控制器/基于 ARM 的微控制器组/基于 ARM 的微控制器/f/基于 ARM 的微控制器-论坛/1116394/EK-tm4c1294xl-portable-power-for-ek-tm4c1294xl/4142303#MK4boosterpack 输出电压是什么  ?]  [/报价]

    它可以提供5V 和3.3V 直流电。 从 2.2.1.1节 TI TPS63001 Fuel Tank MKII 电池 BoosterPack 插件模块(BOOSTXL-BATPAKMKII)的3.3V 降压/升压直流/直流转换器(修订版 a) 用户指南:

    [引用] TPS63001在 LaunchPad 开发套件上提供稳压3.3V 电源轨(J1.1)。 此3V3电源轨的最大电流输出限制为1200mA。[/QUERP]

    和 第2.2.1.2节中的"TI TPS63002 5V 降压/升压直流/直流转换器:

    [引用] TPS63002在 LaunchPad 开发套件上提供稳压5V 电源轨(J3.21)。 此5V 电压轨的最大电流输出限制为800mA。[/quot]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噢。 很好。 我想我可以依赖此板。 非常感谢。