This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX570LC43HDK:3.3V 电源输出问题

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDX570LC43HDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1114761/tmdx570lc43hdk-3-3v-power-out-issue

器件型号:TMDX570LC43HDK

大家好、

2022年5月、我们购买了 TMDX570LC43HDK 并执行了一个"UART 通信9600"示例实验 、该实验的输出在 tera Term 上可见。 之后、当我们尝试加载程序时、出现一个错误、显示为"Power Shut Down"。 如指南中所述、除3.3V 电源外、所有其他电源域均已正确测量(此电源轨中的电压逐渐降低)。 请告诉我们如何继续。

谢谢、此致
Pradeep KS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    如果您是从 TI 购买的、请联系您的 TI 客户服务运营联系人、我们将对此进行管理。

    请注意  、对于因 TI 以外的实体疏忽、误用或错误处理而导致的任何缺陷、包括安装或测试不当、TI 概不负责、 或者对于任何由 TI 以外的实体以任何方式更改或修改的 EVM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    感谢您的快速响应。
    我们从 Mouser 购买了 HDK。 即使我们联系了 TI 客户服务、他们也会指示我们在此处(E2E 论坛)发帖。

    请建议我们通过相关渠道解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    等待您的善意回应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    您需要直接联系供应商。  

    [引用 userid="519395" URL"~/support/microcontrollers/arm-based microcontrollers-group/arm-based microcontrollers/f/arm based microcontrollers-forum/1114761/tmdx570lc43hdk-3-3V-power-out-issue"]执行了一个示例 引用的"UART communication"、其输出可在术语9600/术语上看到。]

    电路板看起来以前正常工作。 如果没有3.3V 电源、则不会连接目标、并且代码不会加载到闪存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    半导体器件对 ESD 敏感、可能会因暴露在 ESD 事件中而受损。 处理和运输 HDK 时、应采取适当的 ESD 预防措施。