This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:如何使用外部存储器

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1117148/tm4c123gh6pm-how-to-use-external-memory

器件型号:TM4C123GH6PM

大家好、

客户 需要更多的存储空间来存储和读取数据、 他们应该怎么做?  

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry、

    我不确定 TM4C123x 器件的所有外部存储器选项。 可能是可以通过单个 SPI 接口与通信的存储器?

    通常、存储器扩展是通过 TM4C129x 器件完成的、这些器件具有用于 NAND 闪存的 Quad-SPI 和用于 SDRAM/PSRAM 的 EPI 总线。

    此致、

    Ralph Jacobi