This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:计时器管理器 OES RAM 位置

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1105198/am2431-timer-manager-oes-ram-location

器件型号:AM2431

您好!

我正在尝试实施驱动程序以使用 AM2431上的计时器管理器。 在参考手册的计时器管理器部分中、引用了"OES RAM"和"OES 事件查找表"、但找不到该 RAM 的位置及其工作方式。 请告诉我 OES RAM 的起始地址和/或让我了解有关该外设的更好文档吗?

谢谢、

|Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    很抱歉耽误你的回答。 我将深入了解这一点、并将与您再次联系。

    此致、
    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我仍然对使用计时器管理器非常感兴趣。 是否有找到完整文档的幸运?

    |Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    很抱歉耽误你的回答。

    几周后、我将此主题重新分配给对该主题有更多了解的人。 我将跟进、看看为什么没有响应。

    此致、
    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nick、

    我们正与设计所有者积极讨论此问题。 我们将在一周结束前提供更多意见。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nick、

    设计返回时附带了以下注释。

    TRM 不正确、将相应地进行更新。

    AM64x/AM243x 中的计时器管理器不支持 OES RAM 功能。

    原始 OES 事件查找表功能已在主 DMSS 的中断聚合器内实现。

    定时器管理器生成未映射事件、这些事件被路由到提供转向逻辑的 IA。 然后、该事件被路由回 PSILSS、用作 DMA 触发器、并路由回 IA 内核以生成 SoC 中断。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zack、

    感谢您提供信息。 是否有任何关于何时更新 TRM 的想法?

    谢谢、

    |Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nick、

    包含此更新信息的 TRM 的发布日期仍处于待定状态。 我预计这些更新将在9月初之前提供。