王工您好:μ A
我们现在想监控570供电情况。数据手册上说:μ A
运行条件
–内核电源电压(VCC):1.14V 至1.32V
–I/O 电源电压(VCCIO):3.0至3.6V
我想问一下,如果VCC电压不在1.14 μ A 至1.32 μ A 至 V范围内,或者VCCIO电压不在3.0 V范围内,我们程序能监控到吗?VMON这个我们能获取状态吗?μ A
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
王工您好:μ A
我们现在想监控570供电情况。数据手册上说:μ A
运行条件
–内核电源电压(VCC):1.14V 至1.32V
–I/O 电源电压(VCCIO):3.0至3.6V
我想问一下,如果VCC电压不在1.14 μ A 至1.32 μ A 至 V范围内,或者VCCIO电压不在3.0 V范围内,我们程序能监控到吗?VMON这个我们能获取状态吗?μ A
您好、Mingxi、
VMON 的目的是确保器件保持在一个加电复位条件(nPORRST = 0)下、直到内核和 I/O 电源轨(VCC 和 VCCIO)达到其正确运行的最小阈值。 它可以减轻内核和 I/O 电源之间的任何斜升依赖。
VMON 不能替代或消除对外部电压监控器的需求。 数据表中也明确说明了这一点。 如您所述、VMON 的电压监控阈值相当严重、甚至高于绝对最大规格。