This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:IOSET

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1116602/am2432-ioset

器件型号:AM2432
主题中讨论的其他器件:AM2431

大家好、

我的客户有疑问。

关于 RMII、MDIO 的 IOSET:
AM2431数据表 section7.10.5.1 CPSW3G 指出:
CPSW3G MDIO0、CPSW3G RMII1、CPSW3G RMII2和 CPSW3G RGMII1有一个或多个
多路复用至多个引脚的信号。 时序要求和开关
本节中定义的特性仅对称为 IOSET 的特定引脚组合有效。
这些接口的有效引脚组合或 IOSET 分别显示在表6-7、表6-8中。
和表6-9.
问题:
我是否必须选择 MDIO0和 RMII1的 IOSET 编号?
能否为 MDIO0选择 IOSET2引脚、为 RMII1选择 IOSET1引脚?

此致、

Mari Tsunoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mari、

    第二条陈述正确。 客户可以为  MDIO0选择 IOSET2引脚、为 RMII1选择 IOSET1引脚。 IOSet 限制适用于同一接口的信号、在本例中、尽管 在系统级应用中紧密耦合、RMII1和 MDIO0仍被视为单独的唯一接口。

    此致、

    Zackary Fleenor