This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP432E401Y:如何通过 MSP-EXP432E401Y 开发套件开始调试 TPS6594 PMIC GUI 的 I2C 通信?

Guru**** 2673895 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP432E401Y, MSP432E401Y, UNIFLASH, TPS6594-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1113985/msp-exp432e401y-how-to-start-to-debug-i2c-communitcation-with-tps6594-pmic-gui-by-msp-exp432e401y-development-kit

器件型号:MSP-EXP432E401Y
主题中讨论的其他器件: MSP432E401YUNIFLASHTPS6594-Q1

尊敬的团队:

现在、我将通过 I2C 通信从可扩展 PMIC GUI 中配置 TPS6594 PMIC NVM、但我非常困惑如何开始我的工作:

问题1:为了更改 TPS6594 NVM 配置、我们购买了一套 MSP-EXP432E401Y 开发套件、 我查看  MSP-EXP432E401Y 开发套件的用户指南、其中说明 "MSP432E401Y 微控制器在出厂时已通过快速入门演示程序进行编程"这是否意味着我们可以使用 MSP-EXP432E401Y LaunchPad 板直接与 I2C 建立连接? 或者需要下载 MSP432 SDK 并重新编程我们的客户代码以配置 I2C 驱动程序?

问题2:当我将 XDS-110 USB 或 USB OTG 插入到我的 PC 时、为什么我找不到 CDC/DFU 类型 COM 端口?  因此我无法从可扩展 PMIC GUI 中找到任何端口...

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Perry、

    快速入门代码似乎用于评估 以太网接口。 您应该下载此主题中提到的映像  

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972779/msp432e401y-how-can-i-get-firmware-version-1-0-3-5-of-msp-exp432e401y/3601012?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=Scaleble%252520PMICs%252520GUI%252520by%252520MSP-EXP432E401Y#3601012 

     aevm_1_0_3_5.txt

     当您将 XDS110插入 PC 时、您可以在设备管理器中找到 COM 端口、如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Gary

    我正在尝试更新固件、但它始终失败。。。

    XDS 或 USB OTG 端口更新的固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两种方法都应该起作用。 您可以将 Uniflash 与 XDS110搭配使用以下载映像。 或者、您也可以使用 USB 电缆通过 USB 进行更新、如下面的手动更新部分所述

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds110.html#manual-update 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我已经成功更新了映像,并且可以在 设备管理器上看到您共享的 COM 端口。 但奇怪的是、插入 XDS-100连接器时、仍然无法在 PMIC GUI 上找到 COM 端口、是否需要采取任何措施(例如、将 XDS-110 USB 端口设置为 DFN 模式)、以便可扩展 PMIC 能够识别端口 。

    等待您的回复、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还想确认映像是要加载的.txt 格式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="462896" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1113985/MSP-exp432e401y-the-start-debug-i2c-communitcity-with -tps6594-PMIC-exp432e401y1y1ythe-the-the-start-start-debug-exce-exce-exce-exce-exce-excep-itcep-excep-excep-excep-excep-excep-excep-region-excy1

    是的。

    [引用 userid="462896" URL"~μ C/support/microcontrollers/arm-based microcontrollers-group/arm -based-microcontrollers/f/arm based-microcontrollers-forum/111385/MSP-exp432e401y-the-start-to-debug-i2c-communitcity-with -tps6594-PMIC-exp432e401y1y1y1y-Co-the-start-start-start-debug-ex-ime-mce-exce-iq-immce-guest-exp4324058]您已成功 地在 MSP/excep-exp413404144058"引脚管理器上查看 MSP-guia-exp

    硬件似乎正常,我将把这个线程转移给 BMC 团队,以查看是否有任何注释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary

    谢谢、我们迫切需要支持 提高内部优先级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Perry、

    我已将该主题分配给 TPS6594-Q1专家。 预计美国独立日将延迟回应。

    BR、

    Samuli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    使用 MSP-EXP432E401Y、应用 USB (以太网连接器旁边的一个)应连接到 PC。  如果您只连接到应用侧、则仍需要将5V OTG 路由到电路板顶部找到3.3V 稳压器的位置。  这可以通过连接5V-OTG 和5V-XDS 跳线来实现。

    或者、您可以将 USB 连接到电路板的顶部和底部、并且只保持5V-XDS 连接。  与 GUI 相关的 COM 端口如下所示:

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris

    感谢您的建议、我已经检查了您的描述、但我现在找不到 ACCtrl 端口、我想:

    1、我已更新为所附.txt 的图像、我不确定该图像是否正确更新:

    2、应用程序 USB 是否需要安装驱动程序?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您指示的图像正常。  GUI 包括相关的驱动程序。   

    (1)是否可以使用 Uniflash 工具确认已更新固件?

    (2)能否卸载并重新安装 GUI 工具?

    https://software-dl.ti.com/ccs/non-esd/gui_composer/runtime/gcruntime-11.0.0-windows-installer.exe

    谢谢、此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris

    感谢您的评论、

    1) 1)如何使用 Uniflash 工具验证固件是否已更新? 只是为了验证图像、如下所示?

    2) 2)我使用 GUI Composer Runtime 从 Web 浏览器运行 GUI。  我将尝试从您共享的链接下载软件、

    非常感谢、我将告诉您的任何更新、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Perry、

    感谢您的回答。 请期待我们的专家明天提供最新消息。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="462896" URL"~μ C/support/microcontrollers/arm-based microcontrollers-group/arm -based-microcontrollers/f/arm based-microcontrollers-forum/111385/MSP-exp432e401y-the-start-to-debug-i2c-communitcity-with -tps6594-PMIC-exp432e401y1]1年如何使用 MSP-exitlash 开发套件来验证开发套件? 只是为了验证下面显示的图像?

    是的。  没错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris

    但斯克为进行确认、我已重试、找不到 COM 端口、我认为我需要对 xx.bin (示例目标代码)进行编程、其中应包含 Acctrl COM 集成 驱动程序代码、以便我的 PC 可以在连接时识别应用程序 USB 端口。 还应包含集成的 I2C 驱动程序代码、以便我可以使用可扩展 PMIC GUI 工具与测试板进行通信、

    您是否有任何类型的此.bin 文件可供我使用?

    非常感谢,请提供建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      没有.bin 文件。   aevm_1_0_3_5.txt 文件是位于 MSP432E401Y 上的二进制映像。   

    [~引脚 userid="319723" URL"μ C/support/microcontrollers/arm-based microcontrollers-group/arm -based-microcontrollers/f/arm based-microcontrollers-forum/111385/MSP-exp432e401y-the-start-to-debug-i2c-communitcity-with -tps6594-PMIC-exp432e401'MSP-example-1e4mce-1'1e4e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e2c-e2c-e2c-e2c-e2c-e1e1e  

    驱动程序随 GC Runtime 一起安装。   

    如果您重新运行此批处理文件、您是否能够检查问题是否仍然存在? 输出中是否有任何错误?

    "C:\Users\UserID\guicomposer\runtime\gcruntime.v11\RUNiter\TICloudAgentHostApp\drivers\run_Pnputil.bat"

    该批处理文件在 GC Runtime 的安装过程中执行、它应该安装几个不同的驱动 程序、包括 ACCtrl 驱动程序。

    您需要以管理员身份打开 Command Windows、然后执行.bat 文件。

    此致、
    Chris