This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:AUTOSAR MCAL 安全手册

Guru**** 2997140 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1109443/tms570ls3137-autosar-mcal-safety-manual

器件型号:TMS570LS3137

您能否共享 AUTOSAR MCAL 安全手册、或者是否在我可以找到该手册的任何位置。

此外、在哪里可以发现 MCAL 版本5.4是根据安全合规流程开发的。

谢谢

Navneet Kshirsagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Navneet、

    MCAL 安全手册和 MCAL 要求位于 AutoSar MCAL CSP 的安装文件夹中。 如果您的公司与 TI 签订了 NDA、并且您有权访问 TI 安全软件页面、则可以在此处找到这些 zip 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    链接为:

    www.ti.com/securesoftware 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ

    我们与 TI 签订了有效的 NDA、您也可以共享  AutoSar MCAL CSP 链接。

    如果需要、我可以离线共享 NDA 以供您审核。

    谢谢

    Navneet Kshirsagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navneet、

    您能浏览下面的内容吗、您可能会找到所需的文件  

    4.1. AUTOSAR 简介—Hercules 安全 MCU 文档

    --

    谢谢、

    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jagadish

    感谢您的回复、当我单击"DownloadMCAL Package for TMS570LS3X (Login Required)(下载适用于 TMS570LS3X 的 MCAL 软件包(需要登录))"链接时、我将转至 mySecureAccess。 但我没有找到列出的此软件包。

    您能帮助解决这个问题。

    谢谢

    Navneet Kshirsagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Navneet ,

    您的申请已获得批准。 您可以从 TI 安全软件资源下载 MCAL。