This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有 CC2564和 MSP432E4的双模蓝牙

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODNEM, MSP-EXP432E401Y, CC256XCQFN-EM, CC2564, CC2640R2F, CC2640, CC2564CMSP432BTBLESW, MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1115817/dual-mode-bluetooth-with-cc2564-and-msp432e4

器件型号:MSP-EXP432E401Y
主题中讨论的其他器件:CC2564MODNEMCC256XCQFN-EMCC2564CC2640R2FCC2640CC2564CMSP432BTBLESWMSP432E401Y

是否有人尝试  使用 CC2564MODNEM 评估板和 MSP-EXP432E401Y LaunchPad 开发套件连接和运行 MSP432 MCU 双模蓝牙协议栈(CC256XMS32BTBLESW)中的示例应用? 如果是、请提供一些有关如何设置(跳线配置、连接等)的详细信息、以便我可以运行示例应用。

 CC256XMS32BTBLESW 用户指南在线列出了完整评估所需的以下硬件:

  • MSP-EXP432P401R (已停产)
  • CC256XCQFN-EM (缺货)

由于我无法获得上述确切的硬件、因此我将其替换为当前可用的硬件、即 MSP-EXP432E401Y 和 CC2564MODNEM。 我有 BOOST_CCEMADAPTER 板、但需要一些有关如何连接板的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jkull、您好!

    我不相信我们有适用于 MSP430E4的双模蓝牙插件、但我将把这个主题移至蓝牙论坛、因为他们会更清楚、他们可能还会有其他蓝牙解决方案来满足您的需求。   

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错。 谢谢。

    我知道 CC2564 BT 模块较旧、因此我想知道是否可以在较新的(和可用的) EVM 上运行 BT 经典示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jkull、您好!

    您是否浏览过以下资源?

    https://www.ti.com/lit/swru523 
    https://www.ti.com/lit/swru390 
    https://www.ti.com/lit/swru497 
    https://www.ti.com/lit/swru436 
    https://www.ti.com/tool/CC256XMS432BTBLESW 

    尽管您没有推荐/理想的硬件设置、但在对工程进行少量修改的情况下、应该可以在这些器件之间进行交互。

    如果您需要 BT Classic、则可以考虑 使用 LAUNCHXL-CC2640R2 硬件和 SIMPLELINK-SDK-Bluetooth-PLUGIN 软件解决方案的 CC2640R2F 器件。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    CC2640R2F 是否支持 BT Classic? 我已经了解了它的数据表、它似乎是针对物联网应用的。 我需要的 BT 经典配置文件为 A2DP、AVRCP、HSP 和 HFP。 CC2640似乎不支持这些功能。 您可以确认吗?

    关于我的硬件设置、似乎我需要为 MSP432E401Y MCU 移植 CC2564CMSP432BTBLESW。 您是否知道 TI 内部或其他地方(如 GitHub 等)是否提供此功能? 如果没有、是否有移植指南或任何可用的文档?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我之前的回答不正确。  CC2640R2F 不支持 BT 经典。  https://e2e.ti.com/f/1/t/905214 

    我不知道将 CC2564CMSP432BTBLESW 移植 到 MSP432E401Y 的任何资源。 https://e2e.ti.com/f/1/t/947328 

    此致、
    Ryan