This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1292NCPDT:错误1170

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1292NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1116008/tm4c1292ncpdt-error-1170

器件型号:TM4C1292NCPDT

大家好、

客户在  TM4C1292NCPDT 中使用 XDS100v2时遇到问题。

客户能够通过 JTAG 引导加载程序下载第一个应用。 之后、控制器被锁定、这意味着 JTAG 连接正常、它们 仍然能够成功执行连接测试、但无法连接到目标板。

它们的应用已通过其他 TM4C1294测试、调试器与其他器件一起使用时没有错误。 它们既不 配置 JTAG 引脚、也不使用深度睡眠/休眠、也不在应用中使用 BOOTCFG。 它们实现的唯一更改是 将以太网驱动程序从内部 PHY 更改为外部 PHY。

调试 JTAG 页面、 CCS 故障排除页面  和 本视频 不起作用。

你可以帮帮我吗?

谢谢!

此致、

Marvin