This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-EP:ESM 错误-它们如何映射?

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1116118/tms570lc4357-ep-esm-errors---how-do-they-map

器件型号:TMS570LC4357-EP
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

我发现 TMS570LC4537技术参考的 ESM 部分令人困惑

--> 每个状态位在哪里映射到错误类型?   尤其是第2组和第3组。  (我认为组1错误在 HALCOGEN 中指示、但也必须在文档中的某个位置。)

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     有关映射、请参阅器件数据表。 ESM 组2上的0x8表示您遇到 ECC 错误。  

    要清除错误引脚和 ESM 标志、您可以 写入以下指令。  

    esmREG->SR1[1U]= 0x8U;//清除标志
    esmREG->SSR2 = 0x8U;
    esmREG->EKR = 0xAU;//清除 ERROR 引脚
    esmREG->EKR = 0x5U;//清除 ERROR 引脚
    esmREG->EKR = 0x0U;//错误密钥返回复位值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!