请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357-EP 主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
我发现 TMS570LC4537技术参考的 ESM 部分令人困惑
--> 每个状态位在哪里映射到错误类型? 尤其是第2组和第3组。 (我认为组1错误在 HALCOGEN 中指示、但也必须在文档中的某个位置。)
此致、
标记
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我发现 TMS570LC4537技术参考的 ESM 部分令人困惑
--> 每个状态位在哪里映射到错误类型? 尤其是第2组和第3组。 (我认为组1错误在 HALCOGEN 中指示、但也必须在文档中的某个位置。)
此致、
标记
您好!
有关映射、请参阅器件数据表。 ESM 组2上的0x8表示您遇到 ECC 错误。
要清除错误引脚和 ESM 标志、您可以 写入以下指令。
esmREG->SR1[1U]= 0x8U;//清除标志
esmREG->SSR2 = 0x8U;
esmREG->EKR = 0xAU;//清除 ERROR 引脚
esmREG->EKR = 0x5U;//清除 ERROR 引脚
esmREG->EKR = 0x0U;//错误密钥返回复位值