This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:我可以控制电平敏感中断的最小脉宽吗?

Guru**** 2939750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1115875/tm4c129xnczad-may-i-control-the-minimum-pulse-width-of-a-level-sensitive-interrupt

器件型号:TM4C129XNCZAD

我们使用 USB 接口连接到 PC。
当我们将其发送到 ESD 测试,时、VBUS 信号受 ESD 影响。
因此连接不稳定。

我可以控制电平敏感中断的最小脉冲宽度来消除 ESD 的影响吗?
我想需要10ms 或更长的时间。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [~用户名="524018" url="支持/微控制器/基于 ARM 的微控制器组/基于 ARM 的微控制器/f/基于 ARM 的微控制器-论坛/1115875/tm4c129xnczad-mo-I-control-the-minimum-***-the-the-wel-of a-level-sensitive interrupt]可以有效地消除 ESD 控制的最小脉冲宽度?
    [/报价]

     您能不能详细说明一下 VBUS 信号是如何受到影响的、以及从 USB 模块的角度来看、它的后果是什么。 所有中断都是边沿触发的。 不确定为什么您提到电平敏感型中断。  

     您是否有机会查看 TM4C129系统设计指南? 如果没有、请浏览有关 USB 电路板设计的文档。  

    www.ti.com/.../spma056