This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:去耦电容器

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1115977/tms570ls0432-decoupling-caps

器件型号:TMS570LS0432

您好!  

我想仔细检查此 uC 的建议去耦电容器和值。

Vccio 有4个引脚、Vcc 有7个引脚。 是否建议每个引脚使用1个电容器和大容量电容器?

我们使用的是 UC 的最低功能:  

  • SPI
  • CAN  
  • 4个 ADC 输入
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、正确、您需要在每个电源引脚上使用一个电容器、并应将该电容器尽可能靠近引脚放置。 通常、小型(100nF)低 ESR 陶瓷电容器用于此去耦 目的。 此外、您还可以为每个电源(即 1.2和3.3)。

    有关详细信息、请参阅我们的 LaunchPad 原理图

    Hercules TMS570LS0432 / RM42L432 LaunchPad 用户指南(修订版 A)(TI.com)

    --

    谢谢、
    Jagadish。