请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS0432 您好!
我想仔细检查此 uC 的建议去耦电容器和值。
Vccio 有4个引脚、Vcc 有7个引脚。 是否建议每个引脚使用1个电容器和大容量电容器?
我们使用的是 UC 的最低功能:
- SPI
- CAN
- 4个 ADC 输入
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想仔细检查此 uC 的建议去耦电容器和值。
Vccio 有4个引脚、Vcc 有7个引脚。 是否建议每个引脚使用1个电容器和大容量电容器?
我们使用的是 UC 的最低功能:
您好!
是的、正确、您需要在每个电源引脚上使用一个电容器、并应将该电容器尽可能靠近引脚放置。 通常、小型(100nF)低 ESR 陶瓷电容器用于此去耦 目的。 此外、您还可以为每个电源(即 1.2和3.3)。
有关详细信息、请参阅我们的 LaunchPad 原理图
Hercules TMS570LS0432 / RM42L432 LaunchPad 用户指南(修订版 A)(TI.com)
--
谢谢、
Jagadish。