This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCU-PLUS-SDK-AM263X:(错误-2062 @ 0x0)连接到目标时发生错误、使用 CCS

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1115342/mcu-plus-sdk-am263x-error--2062-0x0-error-connecting-to-the-target-occurs-by-using-ccs

器件型号:MCU-PLUS-SDK-AM263X

大家好、

我在尝试连接到目标时遇到错误。

即使在将 TCLK 从5.5MHz 更改为1MHz 后、仍然会以相同的误差结束。

谢谢你。

此致、
Bharathi