This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXRM46HDK:RM46

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1115420/tmdxrm46hdk-rm46

器件型号:TMDXRM46HDK
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我一直在尝试让我的 CCS IDE 与 Hercules 安全 MCU 开发套件 RM4 MCU 配合使用。 在演示开始时、我选择了预设 LED。  

编译后无法编译上述代码。 它说它无法验证、这与之前的帖子非常相似。 使用 CCS 11.1.0

我想获取 Project 0和 CAB 总线引导加载程序示例以进行编译并将其刷写到电路板上。

现在、在尝试一些操作后、电路板在通电以及 IDE 和 Uniflash 实用程序时不会以某种模式运行 LED

我已尝试在电路板上不再看到 XDS 调试探针。 看起来我可能已经丢失了启动或者板上或上的某些东西

调试探针的代码。

我可以做些什么来使开发板恢复活动状态。 然后、我可以处理代码的编译。

Paul Hembrook

Presco 公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Presco、

    您对编译和链接工程有何设置?

    如果您未对代码进行任何更改、则可能无法重新编译工程。 您可以先清理、然后构建、然后从头重新编译项目。

    BTW、HDK 具有内置 XDS100V2调试器。 所有电源轨是否都正常(3.3V、1.2V)? LED D12呢? 在电路板通电后、D12应该打开。