This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:使用 Tiva 控制 BLDC 电机

Guru**** 2120640 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1114553/tm4c1290ncpdt-control-of-bldc-motor-using-tiva

器件型号:TM4C1290NCPDT
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

你(们)好

我们正在制作一张包含 Tiva MCU 的卡、该卡应控制 BDLC 电机。 我看到 TI 提倡为此使用 C2000、例如提供 controlSUITE 软件。 但是、由于这种情况、我们还在其他几个卡上使用 Tiva MCU、因此需要使用 Tiva 来完成 BLDC 控制。

我们有两个不同的电机、我们希望控制它们。

1) 1)安装了霍尔传感器的电机、我们将在速度控制应用中使用该电机、我们打算仅使用6换向控制来运行电机

2) 2)安装在轴上的精密位置传感器的电机、我们需要在该电机上进行精确的位置控制、并打算使用某种 FOC 方法来控制电机

我浏览过 TI 网站、发现 TI 有一个用于 Stellaris 的 BLDC 控制软件。 由于 Stellaris 与 Tiva 非常相似、我假设它将直接将此软件移植到 Tiva。  可通过以下链接下载该软件: https://www.ti.com/tool/RDK-BDC-CD?_ticdt=MTY1NjY3OTkwMHwwMTdjMzE3Nzc3MjQwMDFkYjBiNmI4Y2UxN2JkMDUwNzIwMDZkMDZhMDEzNTB8R0ExLjIuNjM5ODEyOTYuMTYzMjkxNzQ4Nw

但是、当我尝试下载时、我收到一条错误消息、说:" downloads.ti.com/.../RDK-BDC-CD-673.zip 上的网页 可能暂时关闭、或者可能已永久移动到新的网址。"

我已为此打开了支持案例:CS1038316“Download of RDK-BDC-CD-673.zip fails” (下载失败),但客户支持似乎无法帮助我获取软件。

我的问题是:

1) 1)您能帮我掌握 Stellaris BLDC 控制软件吗

2)另一个(更好?) 选项? 例如、使用 controlSUITE 中的代码并将其移植到 Tiva 是否更好? 您有什么建议?

此致

Fredrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只能找到用户手册链接。

    www.ti.com/.../spmu033

    我希望 TI 能研究这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zain、

    我们实际上并不能为 TM4C 微控制器提供适当的 BLDC 支持。

    C2000在 BLDC 应用领域拥有大量资源、而我们尚未对 TM4C 进行任何此类投资。 这些器件非常有可能用于 BLDC 应用、 但是、我们一直关注更广泛的用例、因为 BLDC 应用的专业要求往往更适合 C2000 MCU、而我们在 TM4C 领域投资所产生的影响与其他领域相比不够显著。

    对于用于 LM3S 器 件的 Stellaris 软件、我无法通过 E2E 分发我找到的内容(版本不同)、因为该软件包没有适当的公共分发许可。 需要通过 NDA 将其共享为专有的"按原样"交付。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。 我很感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们如何才能获得 NDA、从而获得 Stellaris 软件包? 您是否可以直接联系我进行安排? 或者是否可以修复损坏的下载链接、以便我可以直接从 TI 网页下载?

    此致

    Fredrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fredrik、

    我只是这些器件的工程专家、我不处理任何像 NDA 这样的东西。 通常与 TI 销售代表一起使用。 我在最后不能做任何事情来帮助它。

    至于断开的软件链接、无法修复。

    此致、

    Ralph Jacobi