请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 王工:μ A
在FMEDA计算中,针对PLL 滑动检测器,我们如果是想将这项设置为1。
是因为570的ESM模块可以检测PLL 滑动 还是我们需要You 可以强制 PLL 滑动以检查是否产生预期误差 。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
王工:μ A
在FMEDA计算中,针对PLL 滑动检测器,我们如果是想将这项设置为1。
是因为570的ESM模块可以检测PLL 滑动 还是我们需要You 可以强制 PLL 滑动以检查是否产生预期误差 。

您好 、Liu mingxi、
我不明白您在哪里附加了屏幕截图?
您能告诉我您在哪里观看该位"PLL 跳周检测器"吗?
--
此致、
Jagadish。