This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:需要 TM4C129XNZAD 的引导加载程序

Guru**** 2390885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1114085/tm4c129xnczad-need-bootloader-program-for-tm4c129xnzad

器件型号:TM4C129XNCZAD

您好!

任何人请为我提供 TM4C129XNZAD 控制器中的引导加载程序。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jansi、

    它在 TivaWare SDK 中提供。 源代码可在 [Install Path]\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\boot_loader 中找到

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph Jacobi、

    感谢您的回复。

    请告诉我如何导入引导加载程序以及如何在 MCU 中刷写代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jansi、

    请参阅 Out Bootloader 用户指南: https://www.ti.com/lit/pdf/spmu301

    此致、

    Ralph Jacobi