This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1114:有关 unifalsh 的问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1114150/tms570ls1114-question-about-unifalsh

器件型号:TMS570LS1114
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好,现在我们使用 unifalsh 工具导出设置、我们可以运行 BAT 文件来下载文件、但现在 CMD 文件中显示的信息是英文的、我们想显示中文、请问是否可以修改?

或者是否有中文版本的 unifalsh? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaohong、

    我认为 Uniflash 无法以中文输出消息。